This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:在 GTL2014 &amp 上观察到高电流消耗;SN74AXC8T245

Guru**** 2617315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1335830/sn74gtl2014-high-current-drawn-observed-on-gtl2014-sn74axc8t245

器件型号:SN74GTL2014

您好!

我使用了适配器板上来自两个方向电平转换器的 GTL2014和 AXC8T845。

将 IO 从器件连接到 GTL2014的端口 B (Vref 0.5V)(71.5ohm pu 电阻器连接到0.91V)、GTL2014的端口 A (3.3V)直接连接到 AXC8T245的端口 A (1.2V)和 ATX8T245的端口 B 到连接器端。  

因为我想在没有器件、没有接收器端的情况下独立验证这个电路板。 I 仅针对1位 IO 以1兆欧姆将 TX 和 RX 端接至 GND;GTL 端口 B 上的 PU 移除了其他引脚、并移除了连接至接收器端的0欧姆串联电阻。 信号发生器用于将信号泵入仅1个 IO 位以进行验证。  

我从 GTL_PORT B --> GTL_PORT A --> AXC_PORT A --> AXC_PORT B 没有问题;但从另一个方向我得到了高电流消耗。 对于1个 IO 位、每个收发器的阻抗为0.4A。

您能否评论一下这是由于 Vref 消耗的高电流吗? 或7位浮点 IO? 或由于此电路验证的设置问题?

谢谢。