This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595B-V62 EP 图/ PN

Guru**** 2618735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1329709/sn74lv595b-ep-v62-drawing-pn

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:SN74HC166A

大家好、

我们是否具有 SN74LV595BMPWREP 的 V62图纸/器件编号?  

此致、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 V62/23622-01XE 零部件号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    我不能完全确定你所要求的是什么。 您能再详细说明一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我们的 HiRel EP 器件附带 VID 图和 V62/可订购器件型号。 示例请参见 SN74HC166A。 此外、我还包含了一个指向我们的评级页面的链接、其中包含 EP 器件随附的文档。  

    由于 SN74LV595-V62属于该类别、我想了解 EP 器件型号是什么?

    此致、

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    我现在明白了。 我不得不问我们的系统团队。 这个器件仍然相对较新、所以我不确定我们是否还在等待一些与此相关的文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Albert。 请继续关注我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时正在查看于2023年12月发布的 V62/23622图纸。 结果表明、V62/23622-01XE 器件是 TI 器件 EP。

    这是否与 SN74LV595BMPWREP 器件型号等效? V62/23622-01XE 零部件号目前是否可订购?