This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245RSVR

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1335664/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr

器件型号:SN74AVC4T245

你好。

另外一个板通过电缆提供了66.67MHz 1.8V LVCMOS 时钟。 现在我需要转换为3.3V LVCMOS、用于 CPLD、作为系统时钟。 SN74AVC4T245RSVR 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xujunfeng、

    是的、AVC 可以用于66.67 MHz 3.3V 输出、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我主要担心时钟占空比和抖动会增加太多、请问这个模型有没有这样的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xujunfeng、

    请注意、数据表规格190 MHz。 因此、无需担心66.67 MHz。

    对于可提供的模型、请参阅 SN74AVC4T245 IBIS 模型(修订版 B)、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.