This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:芯片应用问题

Guru**** 1128630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXB0104, TXB0304, TXU0304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1335775/txb0104-application-issues-of-chips

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXB0304、SN74AXC4T774、 TXU0304

在与手机通信时、我们使用 TXB0104将控制器‘s IO 电平转换为 GDDR6 DRAM 的 JTAG、我们发现 JTAG 链路不稳定、尤其是 G6 IO 的电压处于某个较低值时、  以及 TCK 在捕捉波形后可能由 DRAM 触发不准确。  由于我们在一个菊花链 JTAG 上共有12个 DRAM、DRAM PD 的电阻变得更低。
             下面是一些问题:
                            我们是否可以 用 TXB0304替换 TXB0104、对 DRAM 的 VIH 进行升级就可以?
                            我们可以在 ls 输出处增加串行 R 来降低振铃或过冲、或者在末端的 ODT?
                            SN74AXC4T774是否更适合本应用、或某些其他人推荐的解决方案、或与我们的应用类似的其他成功解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们可以 用 TXB0304替换 TXB0104吗?要升级 DRAM VIH 就可以了?

    如果对数据表中突出显示的 TXB 第8.3.2/3/5节有任何疑问、请使用 AXC 和 TXU (TXU0304)系列。

       我们可以在 ls 输出处添加串行 R 来降低振铃或过冲,或在结尾处添加 ODT?

    可以。

    [报价 userid="444217" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1335775/txb0104-application-issues-of-chips "]是 SN74AXC4T774更适合此应用,或一些人推荐,或其他人成功地解决了与我们的应用类似的解决方案?[/报价]

    是的, AXC 和 TXU 建议将是最合适的建议,谢谢。

    此致、

    迈克尔.