This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244-Q1:ESD 等级和放大器;此器件型号的端子涂层- SN74HC244QDWRQ1

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1334889/sn74hc244-q1-esd-rating-terminal-finish-for-this-part-number---sn74hc244qdwrq1

器件型号:SN74HC244-Q1

您好!

美好的一天!!

您能否分享此 MPN - SN74HC244QDWRQ1的 ESD 等级(HBM)和端子镀层详细信息?

谢谢你。

此致、

Ganesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    HBM = 2kV

    端子镀层为 NiPdAu。  有关更多详细信息、请参阅 NiPdAu 应用报告

    此致、

    伊恩