This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A:SN74LVC00A

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1336522/sn74lvc00a-sn74lvc00a

器件型号:SN74LVC00A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G17SN74LVC07A

您好!

您是否可以帮助解决此客户查询?

74LVC14和74LVC00的 TI 数据表建议建议 Vcc 最大值为3.6伏、但显示的绝对最大值为6.5伏。 如果 Ab 最大值实际为6.5伏、那么为什么这些电压不能用于5V Vcc? –考虑到 Vcc 电压明显低于 AB 最大电压、在5V Vcc 下运行是否会出现可靠性问题?

 

谢谢。

贾尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jani、

    这些器件并不是设计为与5V VCC 一起使用。 它们被设计成在1.65-3.6V 电压下使用、然后能够承受高达5V 的输入电压、以用于下行转换/混合环境应用。 它们的过压容差可能是 FET 在给定5V VCC 时不会爆炸的原因、但这并不意味着器件将在规格范围内或在该电源电平下正常工作。

    存在一个可靠性问题、即客户应对此部件在5V VCC 下的任何故障承担所有责任。 该器件无法在该电压下正常运行、也无法获取任何数据、因此无法判断是否可以正常运行。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC07A 和所有小尺寸逻辑器件(例如 SN74LVC3G17)确实支持5V 电压。我怀疑问题可能是许多推挽输出同时开关的击穿电流。