This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:TXU0304 P2P 器件建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXB0104, SN74LV4T125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1336169/txu0304-txu0304-p2p-device-recommendation

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件: TXB0104SN74LV4T125-Q1

大家好、

由于客户需要选择具有 P2P 备份器件的器件、您能否帮助检查我们是否具有带有 TXU0304和 SN74LV4T125PWR 的 P2P 器件? 并有助于共享这两个器件的比较表。 非常感谢您的帮助。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    请参阅 TXB0104和 SN74LV4T125-Q1 (温度是主要差异)作为可用的替代选项。

    尽管 TXB 可能是 P2P、但它具有自动双向性、建议仅适用于数据表第8节不需要关注的应用。

    如果您帮助分享客户用例的详细信息、我可以帮助分享范围更广的比较、谢谢  

    此致、

    迈克尔.