This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:高隔离缓冲器/驱动器

Guru**** 2763375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUP1G17, LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1336197/sn74lvc1g125-high-isolation-buffer-driver

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G17、SN74LVC1G17 LM321LV

您好!

我需要一个缓冲器/驱动器来控制射频器件、但它需要 隔离规格。 频率为2.4GHz~7.2GHz。

输入为 CMOS/3.3V。

驱动容量 需要1.5mA / 3.3V /低速。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有很多逻辑缓冲器(SN74AUP1G17/SN74LVC1G17更简单)、但没有一个在 GHz 频率下测试。

    一些模拟放大器具有抗 EMI 功能(请参阅 LM321LV 数据表的下图6-28)、但这种功能只测量输入对输出的影响;根据我的理解、您关心的是另一个方向。