This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G00:具有 Ioff 功能的 SN74AHC1G00DCKR 器件型号

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1336234/sn74ahc1g00-sn74ahc1g00dckr-with-ioff-funtion-part-number

器件型号:SN74AHC1G00
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G14

大家好、

我们的 Ioff 功能是否优于 SN74AHC1G00DCKR 的引脚对引脚器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户将此部件用作换向开关。   但输出异常、因为输出在低电平有效时始终为高电平。 而通过添加下拉电阻器可以解决该问题。 我们加倍来自 th 输入引脚的噪声会导致异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该电路中、带有 Ioff 的 P2P 器件为 SN74LVC1G14。

    我不明白您为什么需要 Ioff 以及您想在何处添加下拉列表。 请显示输入和输出的示波器轨迹。