This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:瞬态条件下输出电流是否有任何绝对最大额定值?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1332811/sn74ahc1g125-is-there-any-absolute-maximum-rating-about-output-current-for-transient-condition

器件型号:SN74AHC1G125

大家好!

我的一位客户正在为其新产品评估 SN74AHC1G125。

它们将几个 LC 滤波器和一个下拉电阻器连接到器件的 Y 输出端。
它们还将16MHz 信号输入到输入中。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
瞬态条件下的输出电流有任何绝对最大额定值吗?  
他们发现 Y 端子的输出电流超过了25mA、即 IO 的绝对最大值(连续输出电流)
保持在大约5ns。 (峰值电流约为35mA)
这对器件是否有任何问题或损坏?

问题2.
在他们的评估中、在"H"电平输出(约30ns)期间、大约-28mA 电流从 Y 端子流向 LC 滤波器。
另外、 在"L"电平输出期间(大约30ns)、大约+28mA 电流会从 LC 滤波器跟随到 Y 端子。
考虑到占空比(50%)、我认为 平均电流将是+14或-14mA、并且我认为这些电流不是问题
方框图 。
我认为是正确的吗?

非常感谢您的回复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件旨在处理最高70 pF 的容性负载。 对于较大的负载、不得超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不得超过。 如果您的电路试图消耗较大的电流、请插入一个限流串联电阻器或并联使用多个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的答复。

    我可以问您一个额外的问题、如下所示。

    问:
    测量了器件数据表中的几个 SN74AHC1G125开关特性
    当50pF 电容器直接连接到"Y"输出端子时。
    我认为 Y 端子输出电流会在 Y 输出电平发生变化的极短时间内超过-25mA
    从 L 电平改为 H 电平 、因为它与短接至 GND 的 Y 输出类似。
    设备没有问题吗?

    也就是说、尽管超过了 Y 端子输出电流的-25mA、50pF 直接连接情况是否没有问题?

    再次感谢大家、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50 pF 是可以的;它的电流尖峰足够短。 您只需要关心较大负载下的电流(通常在连接实际电容器时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    SN74AHC1G125是否不存在在 极短时间内超出-25mA 的问题
    当连接50 pF 时、它会瞬间超过100 mA。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    100mA 电流过高。 客户应使用 Clemens 建议的串联电阻器来限制这种情况。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    感谢您的答复。

    我了解它必须限制20mA。
    但是、 数据表中开关特性测试的 CL 为50 pF。
    我认为此电容器的电荷此时将流过100 mA。
    "你怎么知道的?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载是电容并且总负载(电容器、迹线等)不超过大约70 pF 时、您无需关心电流。

    LC 滤波器的行为与 CL = 50 pF 测试中的电路不同、因此无法保证。 只需添加一个串联电阻器即可。