This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74:数据表电源电压最大值与绝对最大值间的关系

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337148/sn74hcs74-datasheet-supply-voltage-max-vs-absolute-max

器件型号:SN74HCS74

我们有一个使用 SN74HCS74的现有设计。 数据表绝对最大值为7V、数据表电源电压最大值为6、我们的施加电压可以高达6.2V、并限制几毫安的电流。  

在超过最大电源电压但低于绝对最大电压时、我们是否会遇到可靠性问题? 我们应该重新设计它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它低于绝对最大额定值、因此不会损坏器件。

    它超出了建议的工作条件、因此无法保证电气特性甚至无法正确运行。 "我想,我不会有太多的事情发生的。" 但是、同样、没有保证。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将监控是否存在故障、这是一种信号非常慢的环境、非常低功耗的应用。