This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:器件未通电时的输出引脚状态

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1336792/sn74lvc1g07-output-pin-state-when-the-part-is-un-powered

器件型号:SN74LVC1G07

您好!

对于 SN74LVC1G07、这可能不是特别问题。 但当我使用芯片时、我会遇到这个问题。 该部件未通电时、我可以预期的输出状态是什么? 高阻抗还是低电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioff 功能可保证高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 为0V 时、芯片保证为高阻抗。 如果 VCC 悬空、则无法保证输出行为。

    此致!

    马尔科姆