This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:紧急性 TXB0104-Q1-可否 确认我的电平转换电路是否可行?

Guru**** 2797715 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, LSF0204, TXS0104E-Q1, TXB0104, LSF0204-Q1, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1332412/txb0104-q1-urgency-txb0104-q1-would-you-please-confirm-if-my-level-shift-ciucuit-can-work

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0104E-Q1TXB0104、TXS0104E、 LSF0204-Q1、LSF0204 TXU0304

您好,

下面是我的电平位移原理图设计,并且我的 PCBA 已 制造,现在我要查看规格

要查看 OE 引脚,、在 VCCA 和 VCCB 供电之前、它似乎必须保持低电平,

我的紧迫问题是:请您确认我的循环是否能胜任级别转换?

谢谢。

城开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不关心 I/O 在上电期间的状态、可以直接将 OE 拉为高电平。

    但 TXB 不能用于 μ I²C。 您必须改用 TXS0104E-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的答复。

    但现在 PCBA 明天就会来,我该如何返工使 IIC 工作,你有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    请参阅下面的内容、因为 TXB 不支持开漏、应根据 P2P TXS 建议进行修改。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    您是否可以建议使用 P2P 电平转换 IC 来替代 TXB0104 I2C 启动器? 因为这是一个演示板、所以也可以使用消费级 IC。

    另一个问题是、我可以将上拉电阻器 ro 更改为50K、从而使 I2C 正常工作吗?

    谢谢。

    城开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    另一个问题是,我可以将上拉电阻器 ro 更改为50K 以使 I2C 正常工作吗?

    但50K 可能不足以实现 I2C。

    您是否会建议使用 P2P 级别转换 IC 来替代 TXB0104 I2C 启动? 因为它是一个演示板,所以消费级 IC 也是可以的。[/报价]

    请帮助参阅 TXS0104E/TXS0104E-Q1 或 LSF0204/LSF0204-Q1、谢谢。

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    我有另一个问题:

    例如在我的设计中,在下面的手指,如果电平位移两侧都需要上拉到3V3和1V8 ,或者只有一侧上拉到3V3的 SOC 的末端是可以的?

    谢谢。

    城开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    在任何一侧都可以对 TXB 器件使用上拉电阻、但建议阻抗大于50k Ω、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    您能否帮助确认 TXS0104是否可用于 SPI 接口电平转换?

    谢谢。

    城开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您遵守其限制、则可以使用 TXS。 但对于 SPI、TXU0304 (-Q1)将更适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!