This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输出超过 VCC 电压

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1336360/sn74lvc1g07-output-exceeding-vcc-voltage

器件型号:SN74LVC1G07

您好、TI!

在回答问题时回答"e2e.ti.com/.../sn74lvc1g07-open-drain-output-pull-up-voltage-query

只要灌电流不超过32[mA]、输出上就可以有更高的电压、然后连接到 VCC。

当我读取应用信息时、似乎只能到达 VCC。 那么、如果 VCC 为1V8、输出是否可以上拉至3V3或5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出都可以上拉至高于 VCC 的电压。 (输出的灌电流取决于上拉电阻器;32 mA 需要低至150 Ω 的电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。