请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G07 您好、TI!
在回答问题时回答"e2e.ti.com/.../sn74lvc1g07-open-drain-output-pull-up-voltage-query
只要灌电流不超过32[mA]、输出上就可以有更高的电压、然后连接到 VCC。
当我读取应用信息时、似乎只能到达 VCC。 那么、如果 VCC 为1V8、输出是否可以上拉至3V3或5V?