This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:引脚编号图差异

Guru**** 2770975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337214/sn74lvc1g123-pin-numbering-chart-discrepancy

器件型号:SN74LVC1G123

我希望你们做得好。  

我的客户遇到了 DSBGA 封装与 SN74LVC1G123YZPR 引脚编号图之间的引脚编号问题

 

对于数据表第27页显示的 DSBGA 封装、YZP0008显示为字母数字格式、而第3页上的引脚编号分配显示数字格式(1-8)、而不是(A1、A2、B1、B2等)。

 

您能否确认这是数据表上需要更新的拼写错误?  我们将按照 DSBGA 封装所示进行操作、并使用字母数字编号进行引脚编号分配。   

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    识别引脚有三种方式、名称(GND)、编号(5);对于 BGA 器件、 球坐标(D1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    克莱门斯是正确的。 这有点令人困惑、但这不是错误。 其中一些是自动填充的、因此我们甚至无法控制它们、但没有任何编号是错误的。

    此致!

    马尔科姆