请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G123 我希望你们做得好。
我的客户遇到了 DSBGA 封装与 SN74LVC1G123YZPR 引脚编号图之间的引脚编号问题
对于数据表第27页显示的 DSBGA 封装、YZP0008显示为字母数字格式、而第3页上的引脚编号分配显示数字格式(1-8)、而不是(A1、A2、B1、B2等)。
您能否确认这是数据表上需要更新的拼写错误? 我们将按照 DSBGA 封装所示进行操作、并使用字母数字编号进行引脚编号分配。
谢谢!