Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC8T245 正在寻找 RAD 硬部件候选器件、以用作3.3V 向上输出数据和5V 输出数据之间的电平转换器。 用于军事或太空环境、 类似于 p/n SN74AXC8T245。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245
正在寻找 RAD 硬部件候选器件、以用作3.3V 向上输出数据和5V 输出数据之间的电平转换器。 用于军事或太空环境、 类似于 p/n SN74AXC8T245。
您好、William、
请查看 https://www.ti.com/logic-voltage-translation/voltage-translators-level-shifters/products.html#1498=Space& 以了解到目前为止所有可用的 SEP (Sn54SCxTxx 为5V)、如果可行、请查看 EP: https://www.ti.com/logic-voltage-translation/voltage-translators-level-shifters/products.html#848=8%3B8&1498=HiRel%20Enhanced%20Product&。
如果需要其他建议、请帮助阐明所需的体积、时间线和辐射水平、谢谢。
此致、
迈克尔.