This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T00:5V Vcc 的1.8V 逻辑电平

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101, SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337265/sn74lv1t00-1-8v-logic-level-for-5v-vcc

器件型号:SN74LV1T00
主题中讨论的其他器件:TXU0101SN74LXC1T45

大家好、

我的客户正在使用 LT +逻辑门封装的 器件进行门控+电平转换

它们的输入逻辑采用1.8V、3.3V O/p 逻辑采用5V

他们为电源提供5V VCC

由于其中一个输入为1.8V、因此将违反 VIH 最小要求

您能否帮助检查是否也有支持1.8V 逻辑电平(低延迟 < 15ns)的器件?

我搜索以下器件、但所有器件的 VIH 均大于2V

SN74LV1T32DBVRG4、SN74LV1T08DBVR、SN74LV1T00DBVR

请告知。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要实现这样的高电压差、您需要使用具有两个电源的转换器(例如、TXU0101、SN74LXC1T45)。