This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G34:SN74AUP1G126DSF 3D 文件

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1331594/sn74aup1g34-sn74aup1g126dsf-3d-file

器件型号:SN74AUP1G34

团队、

您能否与我分享一下 SN74AUP1G126DS 的3D 文件?谢谢!

此致、

强  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    3D 模型文件已附加。 如果有任何问题、请告诉我。

    此致!

    马尔科姆

    e2e.ti.com/.../ul_5F00_SN74AUP1G34DSFR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    1.目前我的客户厚模板是0.1mm、D/S 需要0.09mm、是否可以接受客户厚模板规格?

    2.如果正确,您可以查看以下客户库符号:

    3.您能 给我发送一张真实的设备图片吗? 从顶部、底部、从侧面。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    1.这应该没问题。 请参阅此处: 使用 TI X2SON 封装进行设计和制造

    2.是的,该库文件看起来是正确的。

    3.我们手头没有这些设备,所以我不能发送图片。

    此致!

    马尔科姆