This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:施密特触发缓冲器电流消耗

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1, SN74LVC1G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337180/sn74lvc1g17-q1-schmitt-trigger-buffer-current-consumption

器件型号:SN74LVC1G17-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17-Q1

我正在将 SN74LVC1G17-Q1和 SN74LVC2G17-Q1视为我的设计中的施密特触发缓冲器。 我假设这两个器件与2G 型号的器件非常相似。 不过我们还是看数据表、1G 的 Icc 最大值是2G 的两倍、1G 的 Icc 最大值为20uA、2G 的最大值为10uA、这对我来说意义不大。

我读数是否正确? 电流差是否因某种原因而缺失?

感谢您对此的深入理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykol:

    我认为这可能只是汽车产品说明书中的一个错误:目录器件要求10uA。

    此致!

    马尔科姆