This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:SN74LVTH244APW:Theta JA 和 Theta JC

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338101/sn74lvth244a-sn74lvth244apw-theta-ja-and-theta-jc

器件型号:SN74LVTH244A

大家好、

客户希望了解  SN74LVTH244APW 的 Theta JA 和 Theta JC。

根据数据表、 θ JA 是 83°C/W、但 根据下面的链接、它是103.3°C/W。 您能辨别哪一项是正确的吗?  

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/912837/sn74lvth244a-sn74lvth244apwr-theta-jc?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=SN74LVTH244A%20&&%20junction

您还可以确认 THHEAT JC = 36.8也是正确的吗?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    我会使用您在链接中找到的值、因为这些值是较新的值。 θ JC 也应该是正确的。

    此致!

    马尔科姆