请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVTH244A 大家好、
客户希望了解 SN74LVTH244APW 的 Theta JA 和 Theta JC。
根据数据表、 θ JA 是 83°C/W、但 根据下面的链接、它是103.3°C/W。 您能辨别哪一项是正确的吗?
您还可以确认 THHEAT JC = 36.8也是正确的吗?
此致、
高桥典之
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望了解 SN74LVTH244APW 的 Theta JA 和 Theta JC。
根据数据表、 θ JA 是 83°C/W、但 根据下面的链接、它是103.3°C/W。 您能辨别哪一项是正确的吗?
您还可以确认 THHEAT JC = 36.8也是正确的吗?
此致、
高桥典之