This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:芯片带宽问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338383/txs0108e-bandwidth-issues-with-chips

器件型号:TXS0108E

我不确定此电平转换规格中的带宽是指60Mbps 时所有通道的组合带宽、还是60Mbps 时的单通道带宽。 您能帮我确认吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    时序要求表中指定的数据速率是每个通道的特征值、这意味着所有通道的性能都应达到该数据速率。  

    此致、

    插孔