This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:VDD 是否可以在3.3V 下使用?

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A, SN74HCS14, SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337338/cd40106b-could-vdd-be-used-at-3-3v

器件型号:CD40106B
主题中讨论的其他器件:SN74AHC14、SN74HCS14、SN74LVC14A

大家好、

我想知道、这个 PN 可以 VDD 在3.3V 下使用吗? 如果愿意、当 VDD = 3.3V 时、Vmin 和 VMAN 值如何? 如果不是、您是否有任何推荐的解决方案可在 VDD = 3.3V 时使用?

Br、

吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件针对高电压进行了优化。 它们也可以在低电压下工作、但效果不太好、在5V 以下不保证特性。

    如果你真的想使用它们、你必须假定 VIL/VIH 处于 GND/VIH VDD、驱动强度为20 µA、并且它们非常慢。 最好使用 SN74AHC14、SN74HCS14或 SN74LVC14A 等低压器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    严格地说、您可以在3.3V 下使用该器件。

    不过、我会推荐 SN74LVC14A。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Malcolm:

    感谢您的答复。 非常有用。

    Br、

    吉米