This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:当 VccA=3.3且 VccB=Open、DIR/OE 为低电平时、输出(A 总线)的状态是什么?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337647/sn74lvcc3245a-when-vcca-3-3-and-vccb-open-dir-oe-is-low-what-is-output-a-bus-status

器件型号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

尊敬的专家

 

我使用 SN74LVCC3245A、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

当 VccA = 3.3V、VccB =开路时、DIR 为低电平(B Toa)、OEN 为低电平(有效)

输出(A DATA)的状态是否受输入(B DATA)的影响?

或  

输出(A DATA)的状态是否未知?

我满足的输出信号是 VccA、否则输出线通过4.7K 电阻连接到 GND、

当 VccB 开路且 输入电压(B)由于由电阻器连接到 GND 而为低电平时。

感谢您的大力帮助与合作。

此致。

Z.加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Z:

    请帮助注意、VCCB 开路意味着 VCCB 未知。

    为了进一步回答您的问题、如果器件设为 B 对 A、且 B 电源为开路;当输入 B 切换时、输出 A 将切换。 但是、请进一步注意、B 端口跟踪 VCCB、A 端口跟踪 VCCA、即取决于电源。

    如果目标是隔离 VCC 电源、请参阅具有 VCC 隔离和 Ioff 功能的 SN74LXC8T245、即输出为低电平、同时一个电源接地、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michale。

    感谢您的回答。

    我知道 A/B 端口会跟踪 VCCA/VCCB。

     

    正常情况下、B 端口和 VCCB 用于通过电缆连接到 Vcc 的其他模块的情况。

    当我设置 CPU 板(使用 SN74LVCC3245A)时、另一个模块未连接、因此 VCCB 处于开路状态。

    我认为当 VCCB 电源开路时、B 端口是未知的、因此输出 A 端口是未知的。

    我的理解是否正确?

    加藤正太

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zenta:

    是的、您的理解是正确的。 您可能还会看到带有内部下拉电阻的 LXC 建议。 因此、当输入悬空时、输出将处于低电平且不是未知的、例如您的问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michale。

     

    感谢您的回答。

     

    很抱歉、我还有一个问题。

     

    我发现 OE 为低电平、否则我控制 OE 为高电平。

     

    SN74LVCC3245A 的数据表指出"控制电路(DIR、OE)由 VCCA 供电"。

    换言之、OE 不受 VCCB 电源的影响、

    我的理解是否正确?

    加藤正太

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zenta:

    它可以连接到任一电源以实现高电平。 不过、受电或参考 VCCA 意味着电气特性将与 VCCA 的特性相关联、即即使它连接到 VCCB、也会根据 VCCA = 3.3V 切换以实现高电平和低电平、谢谢。

    此致、

    迈克尔.