This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:SN74AXC4T245-Q1和 TXB0104-Q1

Guru**** 2813905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245-Q1, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338147/sn74axc4t245-q1-sn74axc4t245-q1-and-txb0104-q1

器件型号:SN74AXC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0104-Q1

SN74AXC4T245-Q1和 TXB0104-Q1在使用上有何具体差异、它们是否可以相互替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们使用完全不同的架构。

    TXB 不需要方向控制信号、但对其他器件的最小驱动强度和最大输出负载有限制。 一般来说、TXB 仅用于附近的两个芯片之间的直接连接。