This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC192:カウンタ動作について μ A

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337901/cd74hc192

器件型号:CD74HC192

74HC192のカウント動作についてお教えください。

P0~P3の設定をall highにしてPLで設定した後、

时钟 UP信号を入力した際のTERMINAL 计数 UPの出力信号はどのように出力されますでしょうか。

タイミングチャートでお教えいただけると助かります。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅第8页的图1:

    终端向上计数信号在四个 Q 输出变为零之前立即变为活动状态。 因此、如果计数器全部为1进行初始化、则会在第一个下降沿发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答いただき、ありがとうございます。
    内容を理解することができました。