请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXU0304 您好!
我希望使用 TXU0304将电平从1.8V 变为1.2V。 数据表显示它可以在整个温度范围内支持10Mbps 的最小值(表7.6)。 我想知道您是否用图形将整个温度范围内的最大数据速率从1.8V 设置为1.2V?
如果不是、那么在 1.8V -> 1.2V 电平转换中、20°C 下的最大数据速率的最小值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.