This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:从1.8V 变为>>;25°C 为1.2V 时的最大数据速率

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337751/txu0304-max-data-rate-when-going-from-1-8v---1-2v-at-25-c

器件型号:TXU0304

您好!

我希望使用 TXU0304将电平从1.8V 变为1.2V。 数据表显示它可以在整个温度范围内支持10Mbps 的最小值(表7.6)。 我想知道您是否用图形将整个温度范围内的最大数据速率从1.8V 设置为1.2V?

如果不是、那么在 1.8V -> 1.2V 电平转换中、20°C 下的最大数据速率的最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    遗憾的是、数据表中针对整个温度范围(包括20摄氏度) 的建议值是此时可用的数据。

    不过、数据速率 取决于系统设计人员对各种参数的耐受性。

    因此  、未指定 max、因此我们会进一步建议使用器件的 EVM 进行验证、以根据客户的负载要求测试特定的应用环境、从而更清楚地了解信号完整性。

    此致、

    迈克尔.