This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:74LVC14APW 替代

Guru**** 2616065 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338914/sn74lvc14a-74lvc14apw-replacement

器件型号:SN74LVC14A

团队成员

TI 是否有除 SN74AHCT14PWR 之外的其他替代产品来替换74LVC14APW   

https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC14A.pdf

由于 74LVC14APW 的 VCC 范围 为1.65V 至3.6V、  SN74AHCT14PWR 的范围为4.5V 至5.5V。

客户对应用有些担忧  

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加"SN":SN74LVC14A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、 SN74LVC14A 是最合适的重新装订器。

    此致!

    马尔科姆