This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:我们可以将 OE 引脚连接到 VCCB 吗?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338517/txs0104e-can-we-connect-oe-pin-to-vccb

器件型号:TXS0104E

您好、先生/女士:

我们的应用条件如下所示。

加电顺序为 VCCB 3.3V > VCCA 1.8V

电路原理图如下图所示。

  

此外、我们还看到了数据表、其中提到 OE 引脚需要参考 VCCA。

但我们的系统上电序列3.3V 会在1.8V 几百毫秒之前上电。

我们可以将 OE 引脚连接到 VCCB 吗? 是否存在任何风险?

请与我们分享您的体验。

非常感谢。  

期待您的反馈。

非常感谢。