This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245-Q1:最坏情况下的内部功率耗散

Guru**** 2956200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338781/sn74axc2t245-q1-worst-case-internal-power-dissipation

器件型号:SN74AXC2T245-Q1

团队、

您能建议如何计算内部功耗吗?

我的想法是、它由该器件消耗的固有电流+ VOH 中该器件下沉的电流组成。

从该表中可以看出-12mA 的最坏情况。 因此、会出现12mA 内部功率耗散。 乘以添加到 Iq 的通道数、大约为 uA、因此对于 mA 可以忽略不计。

这是正确的吗?

谢谢