This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:关于 I2C 波形对策

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1338094/txs0102-regarding-i2c-waveform-countermeasures

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: PCA9306LSF0102

连接 CPU (PIC)和 TXS0102。

我有以下波形、有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有边缘加速器、可实现高数据速率。 显然、总线电容非常高、以至于加速器无法完全对其进行(dis)充电。

    您在哪里测量这些尖峰? 它们是否仅在 TXS 引脚上可见、还是也在 μ I²C 器件上可见?

    I²C 是一种缓慢的协议、不需要边缘加速器。 您可以使用更简单的转换器、如 LSF0102/PCA9306。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinji、

    与 Clemens 提到的相似、这是使用 TXS0102在长电缆/PCB 布线上驱动信号的副作用。 TXS0102使用一次性电路来加快上升时间、但如果输出容性负载过高、则一次性可能会过早超时、如此处所示。  

    您可能还会看到 利用具有自动感应电平转换器 的边沿速率加速器进行进一步阐述。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在 μ I²C 器件上也略有观察到。

    请告诉我您介绍的 LSF0102/PCA9306之间的区别。

    哪一种比较合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0102和 PCA9306之间没有实际差别。