This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:在哪里可以找到 SDLS966L 数据表?

Guru**** 2767975 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0101, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1339143/lsf0102-where-can-i-find-the-sdls966l-data-sheet

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: LSF0101LSF0108

TI PCN 编号:  20230710003.0   PCN 日期:2023年7月12日    

要求比较 TI mfr p/n: LSF0102DCUR 的数据表 SDLS966L    版本与此双向多电压电平转换器 IC 的数据表 SDLS972A 版本。

我无法获取   SDLS966L 版本的数据表来整理根据 PCN 所做的更改。   我需要此文件来确定是否需要任何设计保证测试使用样片。

请提供帮助。

根据 PCN:

"数据表编号将会更改。
器件系列  LSF0102
更改自:   更改为:
SDLS966L       SDLS972A"

e2e.ti.com/.../PCN20230710003_5F00_20230712110603574-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDLS966L 是 LSF0101、LSF0102和 LSF0108的共享数据表。 可从 LSF0108页面获取 SDLS966M。

    数据表中的唯一变化是建议运行条件的上限(从5V 到5.5V)和 DCU DCT 封装的热特性。 但实际的芯片并没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回应,

    我真的需要获取 Rev L 数据表。  我还不知道如何找到 Rev L。如果能够获得 Rev L 的任何帮助、我将不胜感激。

    谢谢

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表在互联网上的任意位置均可存档;只需搜索"SDLS966L"即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关电气通道部分的规格变化、Clemens"是正确的。 您可能还会看到该数据表修订版本 L 的随附 pdf。

    e2e.ti.com/.../SDLS966_3D00_3_3D00_TI-PDF_3D00_en_2D00_us-_2800_3_2900_.pdf

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack、我也在互联网上找到它、我希望从 TI 获得一个 ACK 应答或在他们的网站上找到它。  我应该尝试一下 GPT-4。 它可能会更快一些。   感谢您的答复。  案例已关闭。