This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:逻辑论坛

Guru**** 2615365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1339329/sn74lv1t125-logic-forum

器件型号:SN74LV1T125

您好!  

我尝试 在设计中将 SN74LV1T125DBVR 用作3.3V CMOS 器件和5V TTL 器件之间的接口。

我像这样使用它:

输入 A >引脚2 > GPIO 信号0V 或3.3V  

输出 Y >引脚4 > GPIO 信号0V 或5V  

VCC >引脚5 > VCC = 5VDC、带100nF 陶瓷电容器  

GND >引脚3 > GND

OE >引脚1 >至 GND  

当我像这样使用灵修时,它不起作用?

你有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的描述与原理图不匹配。

    不管怎么说、"不工作"究竟意味着什么? 输出电压是多少、您期望的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabrice:  

    与 Clemens 反馈类似、请注意、输出电压将与 VCC 类似。 因此、谢谢、原理图显示了5V 至3.3V 的转换。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、我想我发现了这个问题、输出必须跟随输入、但像 VCC 一样为5V、事实并非如此。 输出连接到像 GPIO 这样的 FPGA 引脚、并且此引脚处于高阻抗状态。 组件按照我所需的方式工作时、我会用到它。

    感谢您的回答。