This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC157-SP:用于卫星应用的器件选择

Guru**** 2615345 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC157-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1339566/sn54hc157-sp-device-selection-for-satellite-application

器件型号:SN54HC157-SP

您好!

我的客户正在考虑使用 SN54HC157-SP 来开发卫星模块。

他们对器件选择有疑问。

问题1: 在数据表中确认的以下系列中、是否只有一款产品5962-860601VEA 可用于 FM (飞行模型)?

问题2. 在以下产品中、哪种器件可用于 EM (工程模型)和 QM (资质模型)?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我认为客户支持中心可能更适合回答这个问题:我不熟悉 FM、EM 和 QM 的单独要求。

    http://www.ti.com/csc

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    感谢您的答复。

    TI.com 上可作为 SN54HC157-SP 购买的唯一器件是5962-8606101VEA、如下所示。

    问题1: 查看以下数据表中的哪些产品、航天级产品仅为5962-8606101VEA 是否正确?

    问题2. 如果需要、上面的哪些器件与航空级认证5962-8606101VEA 的引脚兼容且功能等效?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    问题1:

    问题2:

    所有器件在功能上都是等效的、但不是航天级的。 实现引脚对引脚兼容的理想器件可能是 SN54HC157J