This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1339844/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E

大家好、

TXS0108EPWR 用作电平转换器时、故障发生在 ESD 测试时为±6kV、空气放电时为±8kV。

  ESD 测试的标准是 在空气放电中高达±15kV、在 接触放电中高达±8kV。

我们如何通过 TXS0108EPWR 在空气放电中±15kV 的 ESD 测试?

具有高 ESD 等级的器件是否有其他直接替代产品?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数逻辑器件都具有 ESD 保护功能、只能处理自动过程中发生的情况。

    TXS 在 B 引脚上实际上具有更好的 ESD 保护、但仅为8kV 接触、6kV 气隙。 没有更好的替代方案了;为了保护信号/引脚不被人触摸、您需要外部保护元件。