This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4082B:CD4082BM

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1340776/cd4082b-cd4082bm

器件型号:CD4082B

希望您能帮助我查找器件型号的 HBM ESD 信息 CD4082BM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdirisak:

    遗憾的是、此器件相当旧、我们没有有关它的 ESD 信息。 如果我不得不猜测、可能是4kV HBM 左右。

    此致!

    马尔科姆