This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH16373:1.8V 时序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVCH16373, SN74LVCH16373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1340685/sn74alvch16373-1-8v-timing

器件型号:SN74ALVCH16373
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH16373A

产品营销工程师、

对于 SN74ALVCH16373、在数据表中、Vcc = 1.8V 的时序要求添加了注释"此信息在发布时不可用。"  我们现在有这些数据吗?  它与较新的 SN74LVCH16373A 相同吗?  客户还应考虑其他任何部件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我们可以得到 SN74LVCH16373A 的这些数据。 我继续使用该器件。

    此致!

    马尔科姆