This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108:双向 GPIO 的原理图审阅

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV125A, TXU0104, SN74AXC4T774, SN74LV126A, SN74LXC8T245, SN74LXC8T245-Q1, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1339916/lsf0108-lsf0108-schematic-review-for-bidirectional-gpios

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TXU0104、 SN74AXC4T774、 SN74LV126A、 SN74LXC8T245、SN74LV125A、 SN74LXC8T245-Q1、

您好!

我们计划将 LSF0108QPWRQ1用于 我们处理器板的双向 GPIO、其中的每条线路都可以在我们的软件中配置为输入或输出。 当配置为输出时、每条线路都应能够 驱动 24mA 负载。  下面是原理图的屏幕截图。 请尽快浏览并告知。

谢谢!

此致

斯里瓦察夫·阿迪蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一种无源开关。 低电平信号的驱动强度取决于驱动输入的其他器件;高电平信号的驱动强度取决于输出端的上拉电阻器(缺少该电阻器、但24 mA 在使用任何上拉电阻器时都不可行)。

    有可配置的电平转换器、如 SN74AXC4T774、但不适用于5V 电压。您可以使用多个芯片来构建自己的电平转换器:2个 SN74LXC8T245 (或4个 TXU0104)用于双向所有信号、2个 SN74LV125A 和2个 SN74LV126A 以禁用您不需要的方向输出。 (要获得24 mA、您需要更多芯片并联使用两个输出。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Aditya、

    "Clemen"在这里是正确的、LSF 将支持每个通道 GPIO 信号的自动方向性、但不提供缓冲系统需求的24mA。 您可能会看到其他8位方向控制型转换器、例如 SN74LXC8T245-Q1、它支持 VCCA= 3V 和高达5V 转换的驱动电流24mA、但请注意、DIR 引脚将整个 A/B 总线配置为输入或输出、而不是单个引脚。  

    此致。

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens & Jack 的快速响应。

    我们的 MCU 是 COTS 模块、它没有控制信号来对方向控制缓冲器的 DIR 线进行编程。 我们不希望将 I/O 的使用限制为用户使用。 因此、我们无法选择基于 DIR 的缓冲器。

    我们已按照建议使用上拉电阻器将原理图更新为如下所示。 请告知当配置为输出时 LSF0108可以在每条线路上驱动的最大电流。

    谢谢!

    此致

    斯里瓦察夫·阿迪蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双向信号无法缓冲;当两侧的电压不同时、缓冲器不知道哪一个应该覆盖另一个。

    使用 LSF、高电平信号由上拉电阻器驱动、低电平信号由 MCU 驱动并通过开关。