主题中讨论的其他器件:TXU0104、 SN74AXC4T774、 SN74LV126A、 SN74LXC8T245、SN74LV125A、 SN74LXC8T245-Q1、
您好!
我们计划将 LSF0108QPWRQ1用于 我们处理器板的双向 GPIO、其中的每条线路都可以在我们的软件中配置为输入或输出。 当配置为输出时、每条线路都应能够 驱动 24mA 负载。 下面是原理图的屏幕截图。 请尽快浏览并告知。
谢谢!
此致
斯里瓦察夫·阿迪蒂亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划将 LSF0108QPWRQ1用于 我们处理器板的双向 GPIO、其中的每条线路都可以在我们的软件中配置为输入或输出。 当配置为输出时、每条线路都应能够 驱动 24mA 负载。 下面是原理图的屏幕截图。 请尽快浏览并告知。
谢谢!
此致
斯里瓦察夫·阿迪蒂亚
LSF 是一种无源开关。 低电平信号的驱动强度取决于驱动输入的其他器件;高电平信号的驱动强度取决于输出端的上拉电阻器(缺少该电阻器、但24 mA 在使用任何上拉电阻器时都不可行)。
有可配置的电平转换器、如 SN74AXC4T774、但不适用于5V 电压。您可以使用多个芯片来构建自己的电平转换器:2个 SN74LXC8T245 (或4个 TXU0104)用于双向所有信号、2个 SN74LV125A 和2个 SN74LV126A 以禁用您不需要的方向输出。 (要获得24 mA、您需要更多芯片并联使用两个输出。)
嘿、Aditya、
"Clemen"在这里是正确的、LSF 将支持每个通道 GPIO 信号的自动方向性、但不提供缓冲系统需求的24mA。 您可能会看到其他8位方向控制型转换器、例如 SN74LXC8T245-Q1、它支持 VCCA= 3V 和高达5V 转换的驱动电流24mA、但请注意、DIR 引脚将整个 A/B 总线配置为输入或输出、而不是单个引脚。
此致。
插孔
感谢 Clemens & Jack 的快速响应。
我们的 MCU 是 COTS 模块、它没有控制信号来对方向控制缓冲器的 DIR 线进行编程。 我们不希望将 I/O 的使用限制为用户使用。 因此、我们无法选择基于 DIR 的缓冲器。
我们已按照建议使用上拉电阻器将原理图更新为如下所示。 请告知当配置为输出时 LSF0108可以在每条线路上驱动的最大电流。
谢谢!
此致
斯里瓦察夫·阿迪蒂亚
双向信号无法缓冲;当两侧的电压不同时、缓冲器不知道哪一个应该覆盖另一个。
使用 LSF、高电平信号由上拉电阻器驱动、低电平信号由 MCU 驱动并通过开关。