This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G07-Q1:在功能安全信息文档中缺少故障模式或 FMD 错误

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1340277/sn74lvc3g07-q1-missing-failure-mode-or-fmd-error-in-functional-safety-information-document

器件型号:SN74LVC3G07-Q1

您好!

我参考为器件型号"SN74LVC3G07QDCURQ1"提供的功能安全信息文档进行内部分析。 似乎添加了故障模式分布并没有达到100%。 可能文档中缺少故障模式或 FMD 不正确。 请告诉我正确的故障模式和分布。

以下是指向文档的链接: https://www.ti.com/lit/fs/sffs102/sffs102.pdf?ts = 1711047007964&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74LVC3G07-Q1%253FkeyMatch%253DSN74LVC3G07QDCURQ1%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DOPN

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    最后一次故障模式是任意两个引脚之间的短路、这将导致缺少20%。

    我们将努力更新该文档。

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您提供此信息 Owen。

    -德鲁夫