This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC00:环境压力

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1339340/sn74hc00-ambient-pressure

器件型号:SN74HC00

对于您的产品系列中的所有 IC、我有一个一般性问题。

 -我们目前拥有您在设计中提供的逻辑、电源管理和其他 IC

我们在危险环境中的外壳内加压使用电子装置。

由于有气体、我们会使用惰性气体对外壳加压。

您是否有关于元件在不超过数据表规格的情况下可能承受的环境压力的一般信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

    我们不会跨压力变化测试这些器件。 我们的航天级器件都是密封的、因此它们不会受压力变化的影响、但我们没有目录器件的任何数据。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malcolm
    您对哪种压力有任何最佳的猜测、这应该不会成为问题?
     -我们在0.2 - 1.0Bar 的范围内,确切的值现在正在澄清。
    此致
    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominique、您好!

    很抱歉没有帮助、但我看了看、我们根本不做任何压力测试。 本页将我们执行的测试细分、以确保可靠性:

    可靠性测试|可靠性| TI.com

    如果您确实需要一些数据、我们提供密封的航天部件或高可靠性增强型塑料部件、这些部件具有一些高压灭菌数据、例如:

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    航天级器件可以在真空中工作;目录器件的最大问题是释气。 我不知道在0.2 bar 时会有多糟糕。