This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:每个引脚的额定电流

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342102/lsf0102-q1-rated-current-of-each-pin

器件型号:LSF0102-Q1

大家好、

实现  LSF0102QDCURQ1 的   引脚 VREF_A、VREF_B 引脚和 EN 引脚时、我可以知道"最大额定电流"吗?

它用于最坏情况分析和评估我们添加到这些路径的外部组件的额定功率。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    正常工作期间、有一条小的泄漏路径从 VREFB -> VREFA 流过 FET、该路径受到200k Ω 上拉电阻器的限制。  该参数可在数据表6.5小节中表示为 ICCBA:

    您还可以看到 了解 LSF 系列的偏置电路 以进行进一步说明。  

    此致、

    插孔