This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244Q:SN74AHC244QDWRQ1

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1341561/sn74ahc244q-sn74ahc244qdwrq1

器件型号:SN74AHC244Q

我们在 某些电路板中使用 SN74AHC244QDWRQ1器件。我们正在进行热分析、但需要数据表中未提供的其他信息。  我们需要从结点到电路板、外壳顶部、外壳底部的热阻、并且还想验证允许的最高结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我已提交有关此信息的请求。 请在两周内提醒我。

    此致!

    马尔科姆