This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:作为管理数据时钟缓冲器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1341856/sn74lvc2g17-as-management-data-clock-buffer

器件型号:SN74LVC2G17

大家好、

我的客户想将 SN74LVC2G17用作 管理数据时钟(MDC)缓冲器、MDC 频率为7.8MHz、这是否有任何问题?

以及  SN74LVC2G17是否 有建议的工作频率?

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大频率取决于电源电压、但7.8 MHz 在任何电压下都适用。