This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXB0304芯片的内部电路经过1K 电阻器、然后输出、导致高速电路中的阻抗不匹配。

Guru**** 2650005 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0304, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1341027/txb0304-the-internal-circuit-of-the-txb0304-chip-passes-through-a-1k-resistor-and-then-outputs-it-causing-an-impedance-mismatch-in-the-high-speed-circuit

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104 、TXU0204

TXB0304芯片的内部电路输出需要通过1K 电阻器、这会在高速信号转换期间导致电阻器阻抗失配、从而造成严重的反射。 如果将一个50R 电阻器连接到负载端子、则由于分压关系、负载电压将非常小。 在电路测试过程中、由于1K 电阻器的存在、确实产生了严重的信号反射和振铃。 TXB0304芯片似乎未用于高速信号转换、这与数据表中的描述不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BL、

    请注意、建议针对与数据表第8节类似的特定应用领域选择所需的器件。

    不过、传输线路效应会导致与建议的输出端串联阻尼电阻器阻抗匹配。  
    帮助请参阅 常见问题解答]将逻辑器件的输出连接到50欧姆的传输线路时会发生什么情况? 以了解更多信息。  

    此外、如果您的每个通道的信号实际上并非自动双向(在参考第8节的范围内)、可以更好地建议使用 TXU 器件系列。 谢谢、请参阅 TXU0104 / TXU0204 / TXU0304。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    根据数据表的第6.6节、TXB0304芯片的数据速率可以达到100Mbps、但其输出驱动强度为1K 电阻、这意味着在输出端串联阻尼电阻是不可行的、 信号源仍然不匹配。 信号反射仍会在传输线上来回跳动。

    此致、

    BL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 具有边沿加速器、可在开关时使输出电阻器短路、因此其输出阻抗要低得多。

    TXB 不得与具有明显电容的长迹线或电缆一起使用、因为这会妨碍边缘加速器工作。 此外、这种电容会导致振铃、而振铃可能会被边缘加速器放大并导致振荡。

    大多数逻辑器件能够驱动具有50 Ω 特性阻抗的线路、但对于实际50 Ω 电阻器、没有足够的驱动强度。 您试图解决的实际问题是什么? 在50 Ω 电阻器上需要多大的压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过射频连接电缆将 TXB0304的输出信号连接到示波器进行测试、但在测试过程中信号反射非常严重。 当示波器的端子电阻设置为50R 电阻时、其电压仅为75mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试的目的是什么? 示波器电缆和端接都没有与实际电路类似的特性。

    使用电容尽可能小的高阻抗输入。