This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:P2P

Guru**** 2914450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342657/sn74lvc07a-p2p

器件型号:SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34

客户正在寻找此 LVC07A 的第二个来源。 这用于栅极驱动器缓冲器的使用、客户希望驱动电流与现有的类似。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏缓冲器不能构成良好的栅极驱动器、因为高电平驱动电流为零、必须提供上拉电阻器。 SN74LVC1G34等推挽缓冲器可能是一个更好的想法。

    无论如何、没有具有相同驱动强度的替代产品。 但 SN74LVC07A 适用于多个制造工厂。