This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上拉电阻器要求

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342453/lsf0108-pull-up-resistor-requirements

器件型号:LSF0108

您好!

我希望对 LSF0108电平转换器做出一些澄清。 具体而言、我想知道原理图上的 A 侧输入 LMK_PDN、LMK_REFSEL 和 LMK_HW_SW_CTRL 是否需要上拉、因为它们是推挽信号(而 LMK_STATUS0/1和 LMK_SDA/SCL 为开漏)。

数据表在9.2.4节中有歧义、因为我们在 Vref_B = Vref_A + 0.8V 的情况下(在这里、我们得到 Vref_B = 3.3V、Vref_A = 2.5V)。 此外、我想知道 B 侧输入是否需要上拉。 尽管数据表段落中未提及上拉电阻、但图9.6建议使用上拉电阻。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 LSF 输入的推挽输出不需要上拉电阻器。 通常、所有 LSF 输出都应具有上拉电阻器。

    图9-6所示为双向信号;所有 I/O 均为输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、

    Clemens'在这里是正确的、由于 LSF I/O 是基于开漏的、它将需要依赖输出上的外部上拉来实现一个逻辑高电平状态。 您还可以观看 LSF Logic Minute 视频 、以获得更清晰的信息。  

    此致、

    插孔